Other Parts Discussed in Thread: LM5158
单光子探测是一种测量极弱微光的方法,探测器件主要有APD(雪崩光电二极管),SiPM(硅光电倍增管),这种器件需要较高的直流电压输出 高稳定度和低纹波输出。
例如 maxim 公司的MAX5026 ,请问TI有没有专门为这类器件设计的电源模块,或者类似的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可以看看LM5158这类芯片,纹波要求比较高,可以在输出再增加一级LC.
也可以选择一些输出能力较低的芯片(<50V)的升压芯片加耦合电感的方式来做,参考: https://www.ti.com/lit/an/slva245/slva245.pdf 注意选择电流限制超过2.4A的升压芯片。
Hi
在原有反馈的基础上,将DAC的输出通过二极管,再接一个电阻给到FB.
输出可调,注意选择一些不要外部补偿的升压芯片。