Part Number: TPIC71008-Q1
你好,有几个问题想请教一下
1.SPI接口的MOSI信号pin在框图描述为SOMO,在pin description描述为SIMO,想确认实际为SOMO还是SIMON;
2.storage 电容取多大范围比较合适,是否越大越好;
3.爆管驱动的突发工作期间,允许VZx/VA1/VA2波动多大,如果给这三路用同一个18V供电;
4.输出Zx,ZMx的对地滤波电容建议取哪个范围;
5.SQREF1和SQREF2之间的校准电阻阻值怎么选取,是要跟点火器电阻一样大小吗,功率上是否有要求?
6.VADC供电电压取多少合适,有什么考量?
7.不用的通道输出pin是否悬空即可,还是要做其他处理;
8.不用的通道的VZx供电可否断开?