This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS43060: TPS43060的电流采样电阻过小,会导致DC-DC的不稳定吗?

Part Number: TPS43060
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532KCS, LM5122

目前我使用 TPS43060 设计一款DC-DC产品。第一次做DC-DC不太熟练遇到了很多问题;

设计指标:

INPUT   12V

OUTPUT 24V,20A

开始,采样电阻【10毫欧】,很稳定。但是,输出电压随着负载的加大,而下降。这应该是限流起了作用。

电阻减小到【3毫欧】,输出电流大了很多,输出电压也稳定在24V。

由于我们需要更大的输出电流,我们继续减小电阻。

当我们将电阻将电阻减小到 【2毫欧】 或者 【1毫欧】 时,问题就出现了,效率大大下降,从之前的94%左右降低到了87%。MOS管发热变得明显。

按照手册上提供的公式,限制值随着电阻的减小而增大。但是,小到一定程度,似乎会带来麻烦。

不知道是不是太小的采样电阻,会让电路检测电流出现问题呢?

遇到这样的情况,该如何解决呢?

  • Hi

         也就是带载能力下降是吗?

         这个一般主要注意2个方面,首先是功率电感饱和电流足够。

         其次就是layout, 输入电容足够大,尽量靠近sense电阻,电感输入端。  sense电阻layout上要尽量避免noise。功率回路尽量小。 具体你可以参照datasheet 第33~34页.

  • 我用示波器测试了一下,还是有问题。情况给您细说一下,有劳您给分析分析:

    使用WEBENCH设计,工作频率100KHz,电感3.3uH,电感饱和电流很富裕,有100A左右,应该是没问题的。

    并且重新Layout打样了,输入和输出环路面积已经十分小了。

    目前的问题是:使用电子负载,逐渐加大负载,下管的Vgs波形占空比逐渐到达50%左右,然后继续加大负载,就会出现电感吱吱声,然后Vgs波形占空比会瞬间跳到95%左右。

    不知道为何,占空比无法越过50%这个线,一旦超过50%就立马不稳定,工作效率也会从94%直接下降到85%。

  • HI

       Webench显示,不能实现这个设计,但是我认为应该可以做,原因是软件可能受限于MOS或者其他一些器件的限制。

       目前你能实现最大负载是多少? 最大负载时,测试一下是否有电流保护的趋势?  是否因为nosie导致过载误动作。

       选择的MOS建议Qg尽量小。

       duty正常是50%左右,但是因为带重载后输出变低后会导致反馈偏低而duty增大。

  • webench我在器件中选择了TPS43060,然后不考虑MOSFET的选型,是可以进行设计的。

    我目前可以实现的最大负载是128w左右。

    使用的MOSFET型号是:TI CSD18532KCS(Qg = 44nC ,Ciss = 3900pF)

    随着电子负载加大功率,没有出现输出掉电压的情况,而是电流在上升,占空比也在增加,占空比增加到50%左右,Vgs下管波形就开始抖动,然后一瞬间,占空比变成了95%左右。

  • 这是电路图,有劳您查阅一下,给您简单的标记了一下电流走向和FB取样点:

  • HI

        将128W输出时,ISNS波形传上来看看?

        另外选择Qg选择尽量小的看看,一般十几个nC的MOS应该是很多的。

  • 好的,我稍后去测量一下Isns波形给您查阅。

    还有一个疑惑就是TPS43060设计DC-DC产品做多大的电流呢?感觉设计大功率产品是不是它不太合适呢?

    看到TI论坛上有回复说用LM5122更加适合大功率应用。

    比如使用TPS43060生产30A甚至50A的产品有可能吗?还有就是大功率的话,通过并联MOSFET的方式可以吗?会有双管均流的问题吗?

  • Hi

       是的,如果要做更大功率LM5122更大适合。对于TPS43060可以通过webench确认最大输出电流或者功率(仅仅从datasheet难以确认,但是实际最大输出电流比webench设计要大)