This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5143-Q1: LM5143-Q1

Part Number: LM5143-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM5143,

TI的朋友你们好,请问下LM5143 -Q1 我的输入是9-18V,其中一路FB设置输出14.5V,当输入降到14.5V一下,是上管一直打开,占空比100%,然后电压跟随嘛。是这么理解嘛,谢谢

  • HI

        不应该是这样,降压芯片正常工作的条件是输入大于输出一定值(可以根据占空比来大致估算)。如果出现低于输出的情况,输出首先是将duty开到最大,仍不能满足输出电压设置,芯片会关掉,最多是不停的重启,但是不应该是出现电压跟随的情况。

        但是有些芯片是有这样功能的,就是降压芯片输入电压输出的情况下,出现输出跟随输入,但是这个芯片应该不是这样,可以通过测试来确认。

  • 因为现在还不具备测试条件,但这个问题点非常重要,还请帮忙确认,如下是我在datasheet里看到的,不知道理解是不是有误。

    8.3.2 High-Voltage Bias Supply Regulator (VCC, VCCX, VDDA)
    The LM5143-Q1 contains an internal high-voltage VCC bias regulator that provides the bias supply for the PWM
    controller and the gate drivers for the external MOSFETs. The input voltage pin (VIN) can be connected directly
    to an input voltage source up to 65 V. However, when the input voltage is below the VCC setpoint level, the VCC
    voltage tracks VIN minus a small voltage drop.

  • Hi

        和上面你提到的无关。

        如上面所说:   如果出现低于输出的情况,输出首先是将duty开到最大,仍不能满足输出电压设置,芯片会关掉,最多是不停的重启,但是不应该是出现电压跟随的情况。