Part Number: LM5122
我们使用WEBENCH® Power Designer工具设计了一款基于LM5122的升压电路,输入电压范围是26V-29V,输出是95V,0.5A。在验证过程中,我们损毁了一枚LM5122。具体情况是在调试过程中,我们将电源缓慢施加上去(设置限流0.6A),同时测量UVLO和VOUT,在UVLO在1.2V附近时,VOUT输出95V电压,测试过程中全程空载。但是紧接着我们的电源就跳到了过流保护。断下输入端,测量发现输入端已经对地短路,拆下芯片确认是芯片对地短路。我们想知道的是这是怎么回事,是电路参数问题还是硬件电路设计问题,或者其它问题