This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28C43: 基于ucc28c43/44实现直流信号转方波

Part Number: UCC28C43

  • 基于28c43/44,将fb拉低实现直流转方波,通过规格书的图1及图15,输出合适的频率及占空比,需求提供图15中Ct为2.2n,4.7n,10n时的频率与duty波形,并将duty波形延伸到40%,以及图一中r<1k时的频率与电阻的曲线关系,或这两张图的理论计算公式
  • HI

        你是要输出频率可调的方波,需要带载能力多大?

        TI没有提供过类似的方案,所以我们也没有相关的设计资料。

  • 对于带载可以不那么考虑,因为后级有推挽电路,可以用三极管的能力增强带载能力。器件原本是足以支撑驱动三极管的。

    我这边看到了一个拓扑,是基于U28C43的FB拉低,来输出一个duty45%的方波,刚拿到的时候以为拓扑是错误的,因为28C43的理论DUTY是可以开到100的,后来有幸实测了一下发现就是通过改变RT/CT的RC来实现的,但是其RC取值都超出了规格范围,因此想了解是否有对应的理论计算公式

  • Hi

         没有看到相关设计或者计算文档。

         一般建议直接用MCU/DSP来做,直接I/O口输出PWM.