Dears,
我客户看了BQ40Z50-R3 到 BQ40Z50-R4 更改列表 (ti.com.cn),针对R4版本,还有一些问题需要确认,
1、pres 管脚常规都是低电平,开启mos管;是否可以设置成为翻转型,就是pres为低电平持续一定的时间,mos管开启;释放pres,mos保持开启状态;再次pres为低电平持续一定的时间,mos管关闭;释放pres,mos保持关闭状态;(NR=0)
2、当SOC低于某个特定值,保持一定的时间,芯片进入sleepmode;如设置 SOC 3% ,保持72H 芯片主动进入sleepmode。
请帮忙解答,谢谢