问题背景:现有一个板子,可以通过外接12V的插座给板子供电,由一颗DCDC将12V转5V,同时板子也可以通过USB插入提供5V,两个5V是连接在一起的
具体问题:如果12V未接入而先接入USB,这时候DC-DC的输出端会有一个5V,而输入端由于DC-DC内部上MOS管的存在体二极管,会有一个4.8V,。请问这对DCDC会有什么风险,会影响DCDC的启动吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题背景:现有一个板子,可以通过外接12V的插座给板子供电,由一颗DCDC将12V转5V,同时板子也可以通过USB插入提供5V,两个5V是连接在一起的
具体问题:如果12V未接入而先接入USB,这时候DC-DC的输出端会有一个5V,而输入端由于DC-DC内部上MOS管的存在体二极管,会有一个4.8V,。请问这对DCDC会有什么风险,会影响DCDC的启动吗?
HI
绝大部分应用不会出现这种情况,因为电源芯片给负载供电,负载端没有其他电压输入。 如果有的话一般要用Oring电路控制,可以防止电压倒灌。
如果你的电路会存在这种电压倒灌,建议在输出增加MOS控制防止倒灌。而且在没有输入的情况下,输出已经有5V电压这是可能导致电源芯片损坏的(存在一定风险)。
您好:
我还想了解一下,如果输出已经倒灌了5V,而这时DC-DC的输入端输入12V,那会出现什么情况,DC-DC会不会无法启动,或者DC-DC内部的MOS管会不会出现异常的导通情况导致灌电流过大。当然最坏的情况是DCDC被损坏,那是什么导致的损坏
HI
如果输入电容较大,是有很大烧芯片的风险,从输出到输入,通过电感,和体二极管没有电流限制。
而当输入增加12V时,芯片将没有软起动直接输出。具体你可以通过测试确认(这个属于非常规的异常状态,我这边没有测试过这类情况)