Part Number: BQ25895M
您好,目前更改充电程序的时候遇到了几个问题,想在这里询问一下:
问题:1.寄存器配置的快速充电电流是2.4A,输入电流限制是2.5A,ILIM外接电阻为160R,以及其寄存器配置如下:REG00-REG0A:0X70,0X06,0X3D,0X3A,0X26,0X1A,0X73,0XB9,0X00,0X44,0XA3。但是实际充电的时候电流只有1.5A左右,进入快充的电压是3V,进入后电流达不到寄存器配置的电流。
2.充电时的充电电流的大小是只有:快充电流限制,输入电流限制,来控制的吗,怎么感觉更改值几个参数充电电流没有什么变化呢?
希望大佬帮忙解答一下疑问,以及怎么去处理一下,谢谢!