This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

更新 BQ3050 ccgain 问题



CC GAIN的数据类型是F4。我用TI提供的工具获取到CC GAIN的数据后,用IEEE754 float 格式转换后,与它显示的值不相等,我该如何转换?比如 我取得的数据是 0x91,0x71,0x20,0x00 工具查看显示的是123456,然而 12345 使用IEEE754 却是 0x47,0xF1,0X20,0X00,为什么二者不相等,类型我该如何转换 

  • 关于库仑计的校正,x现在的gas gauge芯片大部分都是具有自动校正的功能的,在合适的条件下将SRP 和SRN短路,看看此时的测量结果是多少,从而得到CC 校正的数据,这些都是芯片自动实现的,一般在常生产测试过程中会对这个数据做测试,楼主你是在做电池生产的测试程序?

  • TI的东西要是这么简单就好了,楼主请看完规格书,人家ti里面说了是非IEEE标准,还有里面有数据转换的!

  •  也就是说你输入10.124,实际上用示波器看到的波形是0.47095

  • ok  搞定,知道怎么转换了

  • 比如说  你输入10.124,  然后经过公式得到0.47095       然后用IEEE浮点型转换成4个字节, 这里是关键,将第一个字节/2,然后减去1.

    不知道规格书里面为什么没有写,目前我测试了好几个值都是这样转换得。

    不过我现在还在想  怎么用上位机输入-1001(读取的是-1000)校准这里面的电流,   ccgain的公式代入值,是怎么代的!

  • 理解了。根据流程来的,我上位机 发出一个校准电流,然后下位机接受到这个电流值以后,经过计算, ccgain=fload/(AI-(offset+boardoffset)/16)  记住 offset必须先经过转换才行,   这样吧,为了让别人少走弯路,我把自己的流程写出来。  比如说我读到的电流时1000ma,那么我此时需要校准成700ma,我把ccgain计算出来,公式如下 ccgain=700/1000-(-1376/16);  ccgain=0.6438    然后根据规格书里面的,用4.768/0.6438=7.4060    然后下位机只需要把ccgain 和ccdelta写入0.6438即可 

    ccdelta=ccgain*1,193,046  

    我下午调试下,成功了就贴出来给大家看,

  •       调试现在遇到了点问题,我上位机处理所有的细节。    我校准编辑框输入-1010    然后和读取到的-1000进行   算法,  把ccgain算出来, 然后转换成十六进制 发 给下位机, 现在下位机接受的数据没问题,但是下位机写到bq27541  的时候出现了问题,发现没写进去,  我觉得还是有问题,

  •  请问修改CCGAIN之前是不是要进入什么模式啊,为什么我按照 示波器的来写,都不行啊! 请问ti工程师 ,写ccgain和ccdelta是不是要先进到什么模式啊,