在LMR14203应用过程中的问题需要解答:

如上图,输入30V输出3.3V,主要是给MCU及附属IC供电,输出电流为45mA,其它参数都和以上的原理图中一样
问题描述:
1.在每次开机时,测试Buck电感的电流,发现电感上的电流可以达到6A,此时电感会饱和,开关次数多次后就会烧毁LMR14203(VIN和SW击穿),以下是测试电感电流波形:

2.如果我减输入电压改为24V,Buck电感上的峰值电流就会减小到1.88A,见下图:

3.如果我更改输出电容,从现有的两个22uf改为为两个4.7uf,Buck电感上的峰值电流会减小到900mA,如下测试波形:

4,如果我应用第四脚的软起动功能从新设计,加入100kΩ+1uf的RC如启动电路,Buck电感上的电流也会变小为520mA,如下图:


说明:
对于以上的更改,每次只更改一个变量,比喻说更改输入电压,别的参数就和原理图中一样;如果更改了元器件的参数,输入电压又会变为原理图中的输入电压。
试问,
1.为什么开机时会有那么大的峰值电流,这个电流应该小于多少合适?
2.以上三种方案,都可以减小Buck电感电流的峰值,哪一个方案比较好?