本人现在正在搞TPS40211的LED电源,功率有14W,现在效率有87%左右。公司要求本产品要过CE。上次到测了空间辐射后,发现超标10dB左右。特别是在55MHZ左右最明显。想请问下TI的工程师们,这样的电源过EMC有没有哪些需要特别注重的地方,有没有什么经验可以传授一下呢,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人现在正在搞TPS40211的LED电源,功率有14W,现在效率有87%左右。公司要求本产品要过CE。上次到测了空间辐射后,发现超标10dB左右。特别是在55MHZ左右最明显。想请问下TI的工程师们,这样的电源过EMC有没有哪些需要特别注重的地方,有没有什么经验可以传授一下呢,谢谢!
您好!栅极驱动已经加了一个47欧的电阻了。
还想增加一个问题,就是它能不能支持输入电压变化的调光呢?要怎样才能支持?我调了很久,就是没调出来。
谢谢
目前在EVM的方案中用的是PWM调光,www.ti.com/.../sluu351.pdf
你提到输入电压调光时指TRIAC调光么?
不是TRIAC。是一种PWM调光,但是没有专用的PWM线,而是在输入电压前用PWM控制MOS来调节输出电压,再供给IC及恒流部分。前面这部分就象一个电压源一样,只是他是通过PWM来控制输出电压,然后再供到灯具上。注意,这一部分是在灯具恒流电源之前。