Hi,
我们的外部限流电阻R(CL)是1.3kohm,根据公式得到的限流值是1.53A,但实际测试得到单通道的限流值是1.9A
这个偏差合理吗?还是我们的设计存在问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
我们的外部限流电阻R(CL)是1.3kohm,根据公式得到的限流值是1.53A,但实际测试得到单通道的限流值是1.9A
这个偏差合理吗?还是我们的设计存在问题?

Hi
这个芯片电流限制精度是比较差,建议你将电流限制略微设置大一些(相比正常电流)。
HI
我这边也没有测试数据,只有参数表的规格。
不过从datasheet设计案例看,最大输出1A时, 电流限制设置到了2.5A, 意味着精度不会很高。