This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122: 使用WeBench设计LM5122升压电路,输入电容的选择?

Part Number: LM5122


公司使用LM5122开发产品,我们用Webench设计原理图,现在打样回来了。四层PCB,完全按照Webench的原理图来做的。

接入负载后,容易出现反复重启震荡的情况(UNLO已经刻意调低了),加大了一倍的输入电容以后,这个问题得到了改善。

请问一下,Webench中提示输入电容是:Total Derated Cap,那么这个值是指“最低可以设置的电容值”吗?希望指教一番。

还有就是LM5122带重负载启动,需要注意什么呢?似乎带重负载启动经常还是会出现各种震荡和反复重启,一直电压上不去,或者输出过压

  • Hi

        你需要通过示波器确认一下输入电压是否有跌落?  对于升压电路,输入电容除了需要足够大之外,还需要layout上尽量靠近电感,防止输入电压瞬态拉低。

        

  • 输入电压在上电瞬间,确实是有跌落的。

    webench中设计出的电容值是指“最低需要设置的电容值”吗?为了保证带重载启动的稳定性,是否可以多加电容呢?

  • HI

        可以多加电容,并没有问题,如你所说仿真得到的一般是最低需要电容。同时还要考虑layout的影响,可以加大一些的、

  • 我们现在做了一个4相并联的方案,基本都可以正常工作了。唯一遇到的问题就是:四相电流不均衡。

    我们测试了两组数据:

    ————测试1————

    通道1:4.2A

    通道2:1.7A

    通道3:1.8A

    通道4:1.4A  

    ————测试2————

    通道1:7A

    通道2:2.6A

    通道3:2.9A

    通道4:2.2A  

    ————————

    每一次,通道1的电流都大了很多,发热也严重。而通道4的电流都是最小的。

    我们使用的元器件都是一模一样的,电路设计Layout走线也是完全几何对称的。不知道是什么原因导致的。

    LM5122有电流自动均衡的功能吗?

  • 我们的信号源使用的是单片机,每一相的时钟相差90度,四相正好完成一个周期,正占空比几乎就是25%。

  • Hi

        确认一下电流sense电路?

  • 我们仔细检查了一下器件,更换了全新的Rsense(1mΩ),Rcsfn(100Ω),Rcsfp(100Ω),Ccs(100pF),问题依然存在。

    又将第一相的LM5122换了全新的,问题还在。对调了各个相的LM5122,问题还是一样。

    我们又重新测量了一下各个相的参数,发现了一个小差异:

    ——————————————

    通道1:4.2A     Vcc电压:7.05V

    通道2:1.7A     Vcc电压:7.57V

    通道3:1.8A     Vcc电压:7.55V

    通道4:1.4A     Vcc电压:7.64V

    ——————————————

    似乎存在一个关系,就是Vcc越高,该相的电流会自然的分配越少。

    不知道这是什么问题,有劳TI工程师帮忙分析一下~

  • HI

        也就是第一路和i其他三鹿均流效果拿不到,对于均流,重点在于电流采样,所以之前建议确认采样电路。

        而VCC电压,略有影响,因为这个决定MOS的驱动电压。

  • 好的,感谢您的解答。我们准备再重新制作样品,在采样电阻处再规划一下布线。

    在采样电阻处就近设置并联几个4.7uF的MLCC电容,会对这类问题有所改善吗?

  • HI

        对比一下第一路电流采样和后三路的电流采样。