我在使用UC3895的时候,常常莫名奇妙的IC的VCC短路了,请问这是什么原因导致的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
呃,你可能没明白我的意思,我是说把IC的PGND和GND直接放一个地平,当然实际上最好的是,在IC的底部中间直接连接驱动功率地平和信号地平,一点连接,但用插件明显无法做到,贴片的话可以考虑双面贴。
TI没有说地平要分开,只是说PGND和GND要一点连接,这点你可以看TI的DATASHEET,具体理论原因要看IC内部走线了。我不清楚你是怎么画的PCB,希望我已经说清楚了我的画法。我改版后已投产上千台了,也没出现3985损坏过。
另外,我要说这块芯片不是很完美,尤其是CS端2.0V限流,这是个鸡肋,希望TI能够去掉这个。
电源芯片Vcc烧掉主要可以从如下方面考虑:
1. 过压,所以很多喜欢在VCC上加TVS/稳压管等,因为二次绕组可能会出现异常的高压,关于TVS/稳压管必须选超快吸收的那一种。这一点可以通过用PPS电源外灌电压的方式供电得到结论。Vcc上的电容推荐用到47uF。
2. 驱动输出电流过载,因为驱动信号OUT的电流直接来源于VCC, 您可以在Vcc线路上增加一个10或者100ohm的电阻(同时用示波器测试电阻上的电压,看是否能发现异常)。所以UCC3895通常都会额外增加驱动芯片来提升驱动能力,驱动能力不够会造成驱动信号异常。
3. Vref过载或者过压也可能造成VCC烧掉(其他异常造成高压打到REF上,反向击穿。REF于VDD实际相当于一个LDO, 所以过载和反向击穿都是需要注意的。
上面谈到地,变压器隔离GND也隔离是必须的。
电源芯片Vcc烧掉主要可以从如下方面考虑:
1. 过压,所以很多喜欢在VCC上加TVS/稳压管等,因为二次绕组可能会出现异常的高压,关于TVS/稳压管必须选超快吸收的那一种。这一点可以通过用PPS电源外灌电压的方式供电得到结论。Vcc上的电容推荐用到47uF。
2. 驱动输出电流过载,因为驱动信号OUT的电流直接来源于VCC, 您可以在Vcc线路上增加一个10或者100ohm的电阻(同时用示波器测试电阻上的电压,看是否能发现异常)。所以UCC3895通常都会额外增加驱动芯片来提升驱动能力,驱动能力不够会造成驱动信号异常。
3. Vref过载或者过压也可能造成VCC烧掉(其他异常造成高压打到REF上,反向击穿。REF于VDD实际相当于一个LDO, 所以过载和反向击穿都是需要注意的。
上面谈到地,变压器隔离GND也隔离是必须的。