This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先感谢各位大大的支持,我的板子终于可以亮了,但是问题还有,
vref 3.3v , regn 6v,正常输出,pg指示灯正常工作,没接电池时hidrv,ph输出5.4v(万用表测得)
1;没接电池时,ts端电压为3.2v,(没想用NTC,直接把推荐电路的NTC空悬了)stat灯能闪烁,但是,ts端我理解的正常工作电压为1.5到2.3v,对吗,我用一个10k电阻代替NTC分压,使ts端电压为1.6v,但是,这个时候,虽然没电池,stat的led也不闪而是保持长亮,请问这是怎么回事,电池检测有问题么
2;没有电池的时候,13脚输出一直为零,这正常么,什么时候有输出呢
3;上面的hidrv,ph输出5.4v是不是正常的?我在用示波器看看
原理图奉上
实际上。如果你需要外部温度保护,那么使得ts脚电压保持在vref的60%即可,也就是用两个电阻值直接分压vref,从而ts脚电压保持在1.98V.即可,不需要其他多余偏置电阻。
PG 在正常的充电器插入时应该是长亮的,而LED如果没有电池插入,应该不是长亮,由于你外部的电路也没有其他的类似二极管等这样的电路所以我建议你检查一下输出电容的实际值是否符合你电路图的标识。
电池带保护板正常情况下是不会影响到BQ24620充电的,这个芯片在设计的时候也考虑到电池端可能有保护板,所以针对电池插入会有一个放电和充电的动作来分别打开充电msofet和放电mosfet,从而避免了由于电池过放进入uv保护时放电管持续关闭。
你这个充电器做的很艰辛啊。。呵呵,周一上班后帮你好好review一下,电路图上的元器件和焊接都已经确认无误了,对吗?没有因为找不到元器件用其他元件替代电路图上的器件吧?
6节磷酸铁锂电池,那么输出电压应该设置为3.6*6=21.6V,不要用一般锂离子电池的4.2V CV电压来设置外部的电阻R40和R23。
关于外部的器件,电感主要考虑感值,饱和电流和DCR,其中感值按照datasheet中的计算公式计算,应该保证感值在计算的数值之上,从而保证可以进入CCM,但也不能太大 因为太大会导致实际能够输出的最大电流变小,饱和电流大于1.4VIoutmax,DCR越小越好。
MSOFET保证MOSFET的类型是一致的,驱动特性基本一致,Qg需要考虑到BQ24620的驱动能力。
灵敏电阻选择高精度 低温漂和低等效感抗的电阻。
在电路图中电阻影响比较小,但电容尽量大小相仿,类型要确保一致,比如改用陶瓷就别用电解电容,输出电容影响到环路稳定性和电池插入的判定.
BAT脚,即输出电容上,见datasheet page 2的pack+。观察到的波形见page 22的图16的波形。
MSOFET的具体 型号 和电感以及输出电容的具体型号发给我。根据之前的记录 你的输入电压是26V对吗?
21.6V是设置的CV模式下的电压 ,这个芯片是最小电流截止的。
建议你的分压电阻,下面的电阻100K欧姆,上面的电阻1100K欧姆。
现在能在PACK 观察到周期高电压吗?
感觉我快要成功了,这几个问题是昨天想的,
1,电容问题,文档第2页典型因应用上那么多电容都是点解电容(比如C2,不是电解电容的符号吗,难道美国的还不一样?????),第23页元件清单里,又都写是陶瓷电容,这是什么情况啊这
2,Vrech究竟是多少啊,在文档里找半天没看到,你让我看的Figure 16.里我知道Vlowv 是0.35左右, VREG VRECH是多少啊,请明示啊哥哥
3,再次感谢,非常感谢,我电容基本全是电解电容,现在买陶瓷的去
Vrech 门限电压是你设置的vreg-rate*125mv,即21.6-1.75=19.85V
在电池没有插入的时候,STATLED就是应该以0.5HZ闪烁的。这是正常的现象。
电池检测波形请你抓一个波形上来,确认无误以后可以尝试加电池了。
额,我的电池是7组,上次说错了,R1 R2 我设置的分别是845k 64.9k这样分对吧
然后就是VRECH现在应该是25.2-0.125=25.075,这个电压我怎么检测呢
figure VLOWV是350mv,这个是电池电压吗,电池电压怎么可能这么低嘛,难道是R1R2分压后的?
图给你拍一下,注意我此时没插电池,state灯是长亮的,只在高脉冲的时候电源pg灯闪一下,我输入电压不稳???
关于vrech的计算 应该要乘以你的电压采样系数,请参考更新过的回复。
关于Vlow,是针对Vfb而言的,所以它是指低于标准Vfb 350mv,即当检测到Vfb电压为1.8-0.35=1.45V 时,芯片认为进入了过放,反应到真实的电池端
就是指7串电池低于20.3V,每串电芯低于2.9V时认为进入到过放的状态。
电压采集系数就是那俩电阻分压比例是吧,你看我算的对不对,(25.2-0.125)*64.9/(64.9+845)=1.78
你说的那个过放我遇到啦,我的电池现在是20.1V,过放的话芯片插上电池什么反应,预充吗?预充多久?预充的时候stat灯也是长亮?
关于电解电容,一般用于储能,或者是反馈补偿环路中对右半平面的输出电容ESR零点的位置有具体的要求。
除此以外,通常使用陶瓷电容能够减少输出纹波,比电解电容的性能更好。
电感不能用那么大的,你之前给的器件是6.8uh的?不要换用那么大的电感,大电感会使得你的这个电路带载能力降低。正如之前说的,电感在这种电路中是最关键的器件。
在掉电的情况下, 测量一下STAT脚对地的阻值,看看此时是否比较小,如果比较小,说明芯片的STAT 脚已经被击穿了,那么非常遗憾的告知你又需要换芯片了。
不连单片机也是不能回弹为高电平,是不是内部寄存器设置不对呢,引起了24195不能在充电终止条件满足时,虽能终止充电功能,但是却不能向外输出标志位呢?
现在设置的寄存器及值列出如下,希望各位指点一下:
Write_Iic( 0x07 , 0x4b );//turn on BATT_FET
// disable bq24195'WDT, and en EN_TERM ,adn set end timer to 20hrs
Write_Iic( 0x05 , 0x86 );
Write_Iic( 0x02 , 0x60 );// 1400
Write_Iic( 0x02 , 0x20 );// 960MA
Write_Iic( 0x02 , 0x14 );// 760MA
Write_Iic( 0x02 , 0x04 );// 520MA
Write_Iic( 0x02 , 0x00 );// reback to 460ma ch
Write_Iic( 0x01 , 0x20 );// en 24195 boost up mode
Write_Iic(0x01,0x00); // disable CHG MODE
Write_Iic(0x01,0x11); //CHG MODE
---------------------------------------------------