Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
我的板子尺寸大概9x2cm
想找支持3.7V锂电池充电至4.2V
输出端:
升至6V电压
支持输出电流4A峰值(接近也可以)
常态电流大概是2A左右
电量指示 LED指示灯(2或3颗)
输出端需要有 外部电源检测功能
如果输出端外部有电源 则关闭电路不输出电源
如无则相反
升压输出电路常开 (红灯)
有手电筒led功能
轻触开关控制
单机开机
双击关机
长按3秒开启手电筒led
请问以上的需求, 有没有芯片可以满足,或者2个芯片一起可以互补
有人能接定制吗??