Other Parts Discussed in Thread: TPS746
Hi,
测了TPS746EVM-009的上电时序。
在没有负载的情况下输出和输入的延时很小;
负载10mA时,输出和输入的延时大约为10ms,
负载增加到200mA时,输出和输入的延时增加到了17ms。
请问加了负载之后,TPS746的输出延时为什么大了这么多?
测试时,输入电压3.3V,输出电压设置了1.8V。
以下三个截图分别是在无负载,10mA负载,200mA负载下的测试结果。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,
测了TPS746EVM-009的上电时序。
在没有负载的情况下输出和输入的延时很小;
负载10mA时,输出和输入的延时大约为10ms,
负载增加到200mA时,输出和输入的延时增加到了17ms。
请问加了负载之后,TPS746的输出延时为什么大了这么多?
测试时,输入电压3.3V,输出电压设置了1.8V。
以下三个截图分别是在无负载,10mA负载,200mA负载下的测试结果。



是的,10mA负载下启动时间也有10ms,而Datasheet中给出的启动时间只有500us。
帮忙分析下原因,以及是否有方法减小启动时间。
HI
你是评估板测试的吗?
如你所说,应该是500uS, 有没有更换芯片看看?
测试时, Cout=1uF, Io=1mA,看看软起动时间是多少?
Hi Johnsin,
是的,数据是从评估板测试得来的,评估板没有做任何改动。
补测了1mA负载时的结果,启动时间大约8ms。

HI
我这边没有板子测试确认,但是不应该8mS。
你做的板子,有更换芯片确认吗?