,给定25Vrms输入,VDD引脚快速掉电,启动不成功(请问出现此现象的原因可能是?)
在此现象出现之前,好像出现了几段VDD没有快速掉电的波形?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
检查发现,25Vrms输入,芯片工作1,2秒后,芯片S13和GND短路,芯片被击穿了?暂时还没排查出原因
HI
输出,或者反馈也是同步上升后下降吗?
有没有测试保护信号,VDD上升到25V后才掉下去吗?
目标设计是输入90-265Vrms,20v输出
给定25v输入空载下,VDD充电到启动电压后就快速掉下来了(上图有),发现芯片的S13与IGND直接短路,没有检测保护信号。
把下管mos取走后,芯片不会被击穿
断开上管的vcc供电回路,芯片也不会被击穿
具体原因还在寻找中。。
用可编程的交流电源给出,电路的交流端接收25Vrms,然后设定的0.1A电流保护上限,也并没有触发交流电源的电流保护
Hi
输入端不应该这么低电压,请问你设计上最小Vin是多少?
Hi
设计90V最低,如果实际给入信号过低,如20V, 很可能导致异常(关系到变压器设计,过载等)。 90V后启动是否正常?
另外焊了一个板子,发现输入45V时,检测到了4个PWM波,但是输入电压80V时,S13和ICGND短路了(和上面的情况相似),真的迷茫
HI
设计最低90V, 就是要90V以上才正常,可以略低,例如80V, 但是不能太低。
45V输入时,没有检测到负压:
60V输入时,检测到了P13,S13脚有负电压:
80V输入时,检测到了更大的负电压,而且PWM只剩下2个,而且芯片之后不再工作,想问以下这个负压的干扰可能来自哪里?:
SWS的大小需要乘50倍,幅值大概13-14V。