Part Number: TPS54331
电路图如下,
输入5V时,输出3.3V,当负载是MCU时,上电是有机会3.3V没有输出,用万用表测输出只有2.1V,有“吱吱”响声;
如果输出接负载仪(电流设定与接MCU时相同电流),启动没有问题,请帮忙看看我这个图是哪里有问题吗,我该如何解决

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
电路借助芯片官网上的在线仿真webench确认电路, 要特别注意功率电感饱和电流足够大,以及输入电容尽量靠近输入Vin脚(输入的磁珠可以不要),输出电容ESR需要和仿真一致。
Hi
第二个图在芯片启动后明显出现了一个异常大的电流,这个是不正常的,建议你确认一下负载(用负载机测试看看?)
如果负载机测试也这样,更换一个芯片看看?