Other Parts Discussed in Thread: SWITCHERPRO
RT,19.7V输入 5V输出,电流为20A,效率只有77怎么办啊?太离谱了,
Q1为2颗M3006D,Q2为1颗。
L1为SER2918 4.7UH。
救命!!!!附上layout图
MOS 参数为 30V 80A RDS 5.5mr Q 20nc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RT,19.7V输入 5V输出,电流为20A,效率只有77怎么办啊?太离谱了,
Q1为2颗M3006D,Q2为1颗。
L1为SER2918 4.7UH。
救命!!!!附上layout图
MOS 参数为 30V 80A RDS 5.5mr Q 20nc
Hi
一般主要消耗在于电感,MOS, 选择DCR尽量小的电感,Rdson,Qg尽量小的MOS即可,尽量不要MOS并联。
另外有没有做波形上的确认? 注意功率电感饱和电流一定要足够大, 电感很容易引起效率偏低。
这个能做到24V20A吗?也就是480W,我想做大功率的DC-DC,请问有什么好一点的方案吗?比如说最近新学到一个名次移相全桥(●'◡'●)
5v 16A输出端纹波
空载纹波
上下管驱动波形
刚开始不知道为什么有一些尖刺
此外效率一直做不到80%,能不能告诉我哪里出了问题了啊?SW忘记了,是正宗的方波
HI
方案借助TI 的webench来选择,从任何芯片界面进入webench, 然后点击“new design”即可输入参数,选择合适的芯片。
webench功能较为强大,可以看到方案的效率。
Hi
带载驱动看起来没有大的问题,只能看看能否从MOS , 电感上改善。另外频率不要设置过高,建议100k~300kHz以内。
可是我这个是抄的设计软件的啊,300k开关频率,rt电阻是169k,电感是线艺的2918 饱和电流应该是40A,去了一个mos效率到80了,但是和仿真96差的不是一点二点啊_(:з」∠)_
Hi
仿真出来的电路肯定是不会要问题的,如果输出稳定,并且MOS,电感选择合适(MOS上没有震荡,或者同臂导通),不应该出现相差20%的效率异常。
所以建议你确认是否有layout影响到PWM驱动, 以及输出是否稳定(电感是否有发烫之类异常造成输出不稳定之类)
layout图1楼有,上下管驱动波形也有,那个输出纹波我测量方法不对,实际纹波40mv,实在想不出办法了,5A电流能做到90%的效率,18A只有80出头的效率,20A没有测试。
HI
如果是负载越大,效率严重变低,特别是输出纹波没有异常,建议首先换个电感确认下(足够功率电感饱和电流一定要足够)。
等我出差完毕再进行重新布局,我并不认为是布局问题,同时我对板上元器件做了确认。
Best regards,
John