This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54429E: 输出正常但没有PG信号

Part Number: TPS54429E


我最近测试的板子中使用了TPS54429EPWR和TPS562210ADDFR作为电源转换芯片,并将PG信号作为下一级电源转换芯片的使能信号.这样可以在确保上一级电源输出良好的情况下开启下一级电源。

测试功率过程中我将芯片的输入断开,输出端接上外灌直流电源,通过直流电源显示流入的电压和电流值来计算功率.当我完成功率测试并重新接好输入端后发现芯片尽管能够输出正确的电压但是PG信号拉低。后来在修复过程中将PG管脚跷起,直接将输出与下一级的使能信号引脚相连,可以正常使用。但是在完成一些测试后我试图还原板子时发现PG信号又正常了。想咨询下论坛的大佬可能是那些原因导致的故障。

  • 原始问题中的芯片PG信号已经恢复,但是出现了新的芯片也出现了类似问题。因此我新提出了一个问题希望和大家讨论一下(原始问题被锁定因此新开的)。

  • HI

        PG信号是输出是否正常的判定信号,所以如果PG异常,首先需要确认输出是否正常? 其次确认上拉信号是否正常,以及PG上拉电阻是否合适?

  • 输入输出以及上拉信号均正常,上拉电阻也是合适的。整套板子已经经过几次验证了,此前都没什么问题。这次的PG信号失效也是第一次出现,而且在随后的测试中发现只要从输出电容外灌代替输出的话就可能引起这一问题。但这个问题有时是可逆的,尽管在不进行外灌操作的情况下不影响正常工作,但是我还是想了解一下这个问题出现的原因。

  • 输入输出以及上拉信号均正常,上拉电阻也是合适的。整套板子已经经过几次验证了,此前都没什么问题。这次的PG信号失效也是第一次出现,而且在随后的测试中发现只要从输出电容外灌代替输出的话就可能引起这一问题。但这个问题有时是可逆的,尽管在不进行外灌操作的情况下不影响正常工作,但是我还是想了解一下这个问题出现的原因。

  • Hi

        输出正常,上拉源也正常,除非芯片自身判定错误或者说工作异常,但是从你描述看不应该出现这种情况。

        有没有示波器看一段时间的输出波形? 是否会存在瞬态的上冲或者跌落导致异常的PG?