Part Number: TPS3823
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828, TPS3820, TPS3824
请问一下TPS3823-33DBVR监控和复位芯片的看门狗检测引脚WDI,当不需要看门狗检测复位功能时,这个WDI引脚是悬空?还是通过一个1K的电阻到地?
目前只需要检测VDD跟手动复位的功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可通过断开 WDI 引脚与系统的连接来禁用看门狗计时器。如果 WDI 引脚检测到其处于高阻抗状态,TPS3820、 TPS3823、TPS3824 或 TPS3828 将产生自己的 WDI 脉冲,以确保 RESET 不会置位。如果无需此行为,请在 WDI 和接地端之间放置一个 1kΩ 电阻。此电阻将有助于确保 TPS3820、TPS3823、TPS3824 或 TPS3828 检测 到 WDI 未处于高阻抗状态。
所以上面提供两种情况。如果你只是单纯不用看门狗,直接悬空即可。