Part Number: UCC28740
芯片不能正常启动,一直处于brust模式
图中红色是VDD电压,蓝色是MOS的DS电压。请问这个是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
外灌VDD看能否正常启动?
能的话,可能是Vdd电路的问题,不能的话,确认保护电路。

你好之前的问题已解决,确实是OV保护引起的,现在蓝色Vds波形,红色是Vout波形,图中现象是不是由于匝数比不够引起的DCM模式?
HI
改变负载看看模式是否有影响?
模式确实是变压器设计的问题。
你好,
我后续修改了vs的阻值比后,波形如图,负载是3A,但是有一个问题就是随着负载增加输出电压稳定不住,而且设计输出24V,也达不到。
HI
加载变大后异常,需要确认变压器设计的,需要把功率放大一些。