Other Parts Discussed in Thread: LM61480
Hi, QC,
请帮忙评估以下几个实测现象是否存在风险以及有什么解决办法建议吗?设计电路图如下:

1、LM61480的SW信号上升边沿不单调,存在明显回沟。测试条件:1A以上负载,VIN=13.5V,VOUT=5.2V,弹簧探头最短回路地测试。

2、LM61480的SW信号下冲较大,4A负载时下冲-2.2V;8A负载时下冲最大达-4.7V。测试条件:VIN=13.5V,VOUT=5.2V,弹簧探头最短回路地测试。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi, QC,
请帮忙评估以下几个实测现象是否存在风险以及有什么解决办法建议吗?设计电路图如下:

1、LM61480的SW信号上升边沿不单调,存在明显回沟。测试条件:1A以上负载,VIN=13.5V,VOUT=5.2V,弹簧探头最短回路地测试。

2、LM61480的SW信号下冲较大,4A负载时下冲-2.2V;8A负载时下冲最大达-4.7V。测试条件:VIN=13.5V,VOUT=5.2V,弹簧探头最短回路地测试。

HI
严格参考datasheet layout 第52~54页,特别注意SW, 以及GND, 功率回路尽量小。
从你上面提供的波形看,问题不大,但是应该是layout不是特别完美。