Part Number: TPS5405
1.It will generate noise;
2.Intermittent restart will occur when oscillograph is used to capture waveform.

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS5405
1.It will generate noise;
2.Intermittent restart will occur when oscillograph is used to capture waveform.

HI
中心有波形缺失,确认一下供电芯片电压波形是否有异常(例如输入,使能信号),同时确认是否有过载导致保护异常?
HI
有没有将芯片焊接起来测试确认? 因为有可能是pin脚机构上的问题,导致有pin脚存在接触不良。
你说的这样PIN脚的情况也有可能出现,之后我们再次把公司现有机器贴片的TPS5405产品十几片(AI机器检查过)和手工焊接的5片,把你说的引脚情况在放大镜下把引脚检查了一遍,芯片引脚是良好的,再用示波器检测出来的芯片波形中间还是有缺失,并伴有噪音。
HI
有没有用焊锡焊起来通过测试确认? 以及pin脚是否有氧化?
一般芯片购买过来不应该有这么高的不良率,请问你们在哪里买的?
1.你说的焊锡焊起来测试:我司已把机器贴片的TPS5405十几片(AI机器检查过)和手工焊接的5片产品,放在放大镜下检查芯片引脚,没有发现氧化现象;
2.此芯片是在云汉芯城电子商务平台上的购买,是比较正规的国内品牌企业。
HI
我觉得不应该出现这个问题,原因是芯片存在短暂的不工作后有正常?一般要么是接触不良造成的。
但是从你描述看是测试芯片,而这些芯片出厂测试都是没有问题的。所以建议确认不良芯片上PCB后是否真的不良?
同时建议芯片直接找TI购买。
另外建议你确认一下,购买的是散装? 还是真空包装的芯片。
你说的情况不大可能,也太牵强了点,我不认可,常规的逻辑思维来推断,也不可能出现你说的情况:1.同一款芯片TPS5405不同批次的,放在同一块PCB上做波形检测,一个波形正常,一个波形不正常(伴有噪音,正常的就没有),你说是接触性不良或PCB板不良引起,如果真存在这样的情况,那么应该两个批次的芯片都会波形不正常才对,但偏偏是一个好一个坏的,这似乎无法解释得过去;2.我公司购买的是真空包装的,也已经向电子平台确认过,云汉芯城电子商务平台是跟贵司签过协议的,而且已确认过,如果要退货,还得到你们确认后才可以退货。
HI
你没有太明白我的意思,我主要是怀疑芯片测试中存在机构上的接触不良,原因是芯片出厂都是测试正常的。而按照你说的,真空包装的也不应该出现受潮或者氧化的问题,正常不应该出现这种不良。
所以才建议正常PCB板子焊接确实不良芯片是否真的不良。
真的是很无语,不管是什么原因,我可以确认的是芯片不良的,不然也不会出现不同批次的同款芯片,在同 一块的PCB板上做波形检测,一个是正常的,一个不正常的,怎么都解释不过去,你也不要扯其他的了,现在我只想知道接下来,我们公司库存的不良芯片,该怎么处理才是我要关心。
HI
如果你确认芯片不良,直接找你们购买渠道要求退货即可。
我们这边仅仅是基于客户技术问题的回复,我们这边和渠道商是没有联系的。 所以我在意的是芯片是否真的不良,以及你们在测试中是否有问题导致芯片损坏,因为正常而言TI 出厂芯片不应该有不良。