你好,TI员工:
我现在这个项目十分紧急,用你们的LM5069做的方案:10V到36V输入,TIMER电容用的是105,PWR电阻用的是68K的电阻,GATE驱动电阻10R,mos管用的是FDD2582,150V耐压的,21A,现在有个现象就是:30V多一些的启动电压,会把mos管烧毁,GDS全导通,低压启动时,30-36V正常工作,当达到36V保护点时,芯片GATE输出低电平,然后将输入电压调至35。5V多一些,芯片重新启动,这个时候mos管基本都会烧毁,GS之前并了一个10V的稳压管,后来又换成4.7V的稳压管,还是会烧毁mos,请您帮忙分析一下,十分紧急!!我的QQ:258481469,电话:13003994971