This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34z100 容量顯示問題

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24105

  最近想利用BQ34z100做磷酸鋰鐵電池SOC的顯示,這顆IC支援Li-Ion and LiFePO4 ,那我要自己去選擇嗎,以及我想直接利用LED顯示電池容量

,BQ34z100電量顯示總共有五種模式,預設為MODE0,無LED,所以我要調為用四顆LED顯示,必須利用I2C去改它暫存器的位元囉?   感謝

  • BQ34Z100支持不同类型的材料电池需要用户配置对应的CHEM-ID,要得到精确地电量需要配置许多参数。

    一般需要经过校准,选择电池的ID型号,配置参数,进行golden learning最后生成量产文件。

    另外,你的开发是通过EV2300+EVSW进行配置开发的吗?

  • 大概禮拜一會拿到IC,所以我還得買EV2300以及到TI網站下載EVSW?  

    接上EV2300,利用I2C或HDQ做資料寫入跟讀取嗎,

    因為第一次做電池SOC的研究,所以很多東西都不是很懂

    感謝

  • 嗯,需要使用EV2300和EVSW进行开发。电脑通过EV2300使用I2C和EVM进行通信,通过EVSW可以设置参数,下载firmware以及log测试 数据。

    建议先阅读datasheet和Configuring the bq34z100 Data Flash这篇应用手册。

    对了,可否告知这个项目是用什么类型的电池,几串的应用?

    如果已经选好电芯,可以先行做chem-id。就是使用单节电芯C/2的充电速率充到恒压时电流为C/100,然后静置2小时以上,然后使用C/10的电流放电至2.8V,再静置5小时,记录下放电和静置时时间,电压,电流和温度。将记录下的数据通过官网下载的Mathcad Chemistry Selection Tool 工具计算出ID号码。如果是铁锂的话静置时间需要更长。

  • 磷酸鋰鐵 ANR26650M1A 這一顆 ,頂多一顆或串接共兩顆,因為是用BQ24105進行充電,

    還想請問bq34z100的板子一顆跟兩顆的PCB板,可以都lay成都是一顆的嗎?

    以及PCB板上面元件磷酸鋰鐵跟離鋰子的參數有差嗎?

    感謝