Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24105
最近想利用BQ34z100做磷酸鋰鐵電池SOC的顯示,這顆IC支援Li-Ion and LiFePO4 ,那我要自己去選擇嗎,以及我想直接利用LED顯示電池容量
,BQ34z100電量顯示總共有五種模式,預設為MODE0,無LED,所以我要調為用四顆LED顯示,必須利用I2C去改它暫存器的位元囉? 感謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ34Z100支持不同类型的材料电池需要用户配置对应的CHEM-ID,要得到精确地电量需要配置许多参数。
一般需要经过校准,选择电池的ID型号,配置参数,进行golden learning最后生成量产文件。
另外,你的开发是通过EV2300+EVSW进行配置开发的吗?
嗯,需要使用EV2300和EVSW进行开发。电脑通过EV2300使用I2C和EVM进行通信,通过EVSW可以设置参数,下载firmware以及log测试 数据。
建议先阅读datasheet和Configuring the bq34z100 Data Flash这篇应用手册。
对了,可否告知这个项目是用什么类型的电池,几串的应用?
如果已经选好电芯,可以先行做chem-id。就是使用单节电芯C/2的充电速率充到恒压时电流为C/100,然后静置2小时以上,然后使用C/10的电流放电至2.8V,再静置5小时,记录下放电和静置时时间,电压,电流和温度。将记录下的数据通过官网下载的Mathcad Chemistry Selection Tool 工具计算出ID号码。如果是铁锂的话静置时间需要更长。