This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教高手,由7.4V锂电池供电,想输出一个-12V的电压

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TPS40200

请教高手,由7.4V锂电池供电,想输出一个-12V的电压,电流在200mA以内,外围尽量简单,麻烦推荐一款芯片,

最好是隔离的。

谢谢!

不知道TI有没有类似美信的MAX765的那种单芯片反相输出开关稳压器?

  • 请问是给什么样的负载供电的?

    可参考以下应用文档:

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva257a/slva257a.pdf

    使用TPS54140

  • 主要是供给一个传感器的调理电路的,需要一路+12V和一路-12V,电流要求不用那么大,最大200mA

  • 如果是选型的话,你这种要求隔离且正负12伏的要求属于典型的flyback拓扑应用。

    你可以到我这里给的选型手册中寻找flyback,且输入电压在例如4〜15,这样子找出来的基本可满足你的要求。

    然后你再考虑你的其他次要要求,例如价格等从中筛选适合你的就可以啦。

    选型可参考:http://www.ti.com/lit/sg/slvt145m/slvt145m.pdf


  • 您好,我根据你的需求帮你选了一个方案(PMP2447):

    (1)输入电压:4.5~15V;

    (2)输出+12V和-12V两路,输出电流为400MA;

    (3)芯片料号是TPS40200;

    (4)拓扑属于带变压器隔离。

    按照你上面的描述应该完全可以满足你的要求,你好好看看吧,有什么问题可以继续提问。

    有电路图,不过这会好像传不上来,一会儿再试试。

    备注:电路图上写的是PMP1278,在TI官网系统查询的时候查2447。

  • 现在好像可以上传了,这是原理图: