使用两串的锂聚合物电池,电池的容量为5000mAh;单节电池的电压范围是:3.7--4.2 V,因此两节串的电压范围是7.4--8.4V
使用125K和15K电阻进行分压,设置电池节数为2,VOLTSEL设置为1 ; Voltage Divider 初始设置为8400.
进行电压校准操作,bqsvw软件测量的电压值为1400mV左右,可是我用万用表测量的电池组两端的电压值为8400mV左右,这两个值的差距很大,是不是哪里有问题,
校准好后Voltage Divider 值变成52753,与初始设置的值变化也很大,不知道哪里有问题,
谢谢!