设计目的从3.9V 升压到5V;设计结果没有到达预期升压没有实现,输入输出相同,麻烦看一下什么问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
电路可以借助芯片网站的webench获得。从你电路看,EN和mode脚要注意下,这个是要接高电平,从你电路上要改改。
其次就要是注意焊接和芯片。
首先你帮我看一下电路有没有问题,mode脚接低电平会出现什么问题,FB引脚的电平和输出电压的关系是咋样的(目前3.3V),根据我们目前的打板回来,升压异常,不能升压,输入咋样输出就咋样
Hi
电路直接接触webench仿真确认即可。mode可以直接接GND, 接高电平直接接Vin即可。 EN也是直接接输入Vin,不需要电阻。
layouty上输入电容尽量靠近Vin脚和电感,同时确认一下焊接,从你描述看芯片没有启动。
HI
可以升压,代表电路可以正常工作了,不稳定很可能是layout造成的。
同时确认一下反馈是否有受到信号干扰?(外部信号,因为从电路上看有个电阻连接,但是电路不完整,无法看到)
你好,我试了反馈电压外接电源也是有问题,升压区间很小,不是设定的升压电压,电阻连接那边我断掉了,看到的基本完整
Hi
电路借助webench获得,重新layout在做一版看看,layout严格参考datasheet来做,确保功率电感饱和电流足够。
最新测试结果,FB外接电源,FB的电压范围0-0.65V时候升压后输出电压6V左右跳动,变化幅度不大,当FB的电压大于0.65V是输入和输出一样
最新测试结果,FB外接电源,FB的电压范围0-0.65V时候升压后输出电压6V左右跳动,变化幅度不大,当FB的电压大于0.65V是输入和输出一样
Hi
FB的电流几乎可以忽略,只要确保低边反馈电阻小于300kohm, 而你的设计中是选择100kohm是没有问题的。
请问你的芯片哪里买的?
Hi
FB电压是输出电压通过分压电阻获得,如果输出刚好5V, 分压电阻分到FB脚的电压就是0.6V.
芯片建议直接找TI购买,如果官方有样片,建议申请样片来做。