This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMZ23603 容易烧坏。

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23603

 LMZ23603 第五片,FB的 正常波形应该是什么样子的呢? 我的抓出来的波形是脉冲形势的。

  • Hi

        这类芯片集成度比较高,电路比较简单, 如下是简单电路,实际应用电路还要输入输入输出的电容选择:

       

         主要要注意的问题的芯片的layout, 可以参考datasheet:(注意环路走线要求,散热设计)

       

        还有就是芯片质量,可在TI网站上申请免费样片测试:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp

        FB是直流输出电压的分压,因为FB电压也是0.796的直流电压(准确说会含非常小的纹波).

       

  • 我的应用是19V 输入,1V,3.3V,5V,等输出。

    每个FBpin上都会有比较大的脉冲纹波,大约在400mV。 但是实际Vout 输出 电容上的纹波是不大的。

    测量 Rfbt 接到Vout 端也没有这种脉冲。想知道FB pin上的 脉冲来自于哪里呢。

     

  • Hi

        FB电压Vout的分压,如果Vout上测试的纹波非常小,但是FB上却非常大,很可能是测试的问题。

        建议你在FB脚处焊接一个10k的电阻(10k左右,可以是贴片电阻),然后测试10k电阻的另一脚得到FB的波形,这样测试或更加准确。

  • 无论是芯片的FB pin,或者电阻的 FB pin 都测量了。  得到的结果都一样。

    如果是测试问题,我在测量其他pin的时候 包含Vout 怎么都是没有出错的?碳头的接地一直没有变化过。

  • 因为FB上面的电压比较小,而且非常的敏感, 测试时是否采用了最小环路测试?

  • 这种波形与测试手段关系不是很大了。 GND 我用的是同一个,在测量 这颗芯片的 另外6 Pin 的时候 都没有出现问题。

    而且0.8V的电压,也不算什么很小信号了,出现这种脉冲,只可能是芯片内部的影响了。外围线路上都没有这种信号。

    而且我用了 7PCS 产生不同的电压,都有类似的现象。

    你们在北京是否有FAE呢?可以现场来看下么?