尊敬的TI工程师您好:
我想使用TPS54394产生2路输出电压1V和1V8,要想保证1V的上电时序早于1V8该怎么连接?输入电压为5V
我查阅了芯片资料发现在输入为12V的时候,PG端输出电压为5V,那么我想问一下,如果输入电压为5V的时候,PG端输出电压为多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
Vout 1V和1.8V的输出时序可以通过EN1/EN2两个启动脚来控制,控制的方法很多,例如将EN通过10k电阻上拉到Vin, 并在EN上接一个对GND的电容,当启动时,Vin对EN电容充电,接一个较大的电容会造成启动变慢,小电容启动就比较快,你可以尝试。(同时要验证使用多大电容,以关机时序是否符合,以及其他方式的EN控制时序电路都是可以的)
Powergood的电压即是Powergood上拉源的电压,因为Powergood内部的结构就是一个MOS(Open drain), 必须要上拉电压才会在MOS关断时为高电平(上拉源)输出.
Hi
这样控制也是可以的,只要PG1的上拉电压超过2V就可以了, 例如用100k欧姆的电阻上拉VREG5(5.5V).
(注意这样设计后,确认一下你的关机时序是否符合要求)