近期采购的TPS75005RGW,存在以下故障:
故障现象:
随机出现1.8V和3.3V无输出电压的故障。2种应用电路板(总量:已制做完成的近10块电路板),均存在该随机性故障。
已进行过的测试:
1 出现故障时,测VDET和EN端,低电平。
2 拆除VDET引脚(不连接),即EN通过R13接+5V,现象不变。出现故障时,测VDET端,低电平。
供电电源环境:
PC机的USB供电,5V DC/DC电路板,移动电源的USB供电,均存在该故障。
负载:
TMS320F2809 DSP芯片,无其它负载。
故障原因不明,请您帮助查一下。多谢。