This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100的配置

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100

锂电池(3.7——4.2V)每节电池800mAh,2节电池串联,3组这样的进行并联。

问:

1.dataflash要哪些参数,具体的值是多少?可否导出一个(根据我的要求)配置好的.gg文件来看看。

2..senc文件是干什么的?

3.我是用单片机进行I2C通信的,可否实现电量计的功能?

十分感谢!

 

  • 1.至少需要配置的是满充电压,taper current, 设计容量 截止电压以及和2串应用相关的配置等

    2.senc 文件是包含了电量计程序和默认参数设置的文件

    3.不大清楚这个问题的描述,如果是指对34Z100的开发的话,虽然单片机可以配置一些参数,不过有许多功能都需要使用EV2300或者EV2400实现,比如说下载CHEM-ID,导出量产文件,记录调试数据等。下载完量产文件时可以直接用单片机I2C对34Z100通信获取电量信息

  • 追问:已经充放电一次了,Qmax没有更新,还是配置下去的数值,这是什么原因?

    SOC也一直是一个定值,也不能真实的反应电量的多少,而且Update Status读上来是0x04.

    求解答!!

  • Qmax没更新的原因可能有

    1.校准没做好或者有漏电流导致静置时仍然未能满足电压稳定的条件

    2.没有使能IT不过你的update status已经是04所以不存在这个问题

    3.CHEM-ID选择差别差别比较大,比如铁锂使用普通ID等

    4.静置时间不够 或者 第一次充电不满足Qmax更新的最小容量(注意检查设计容量等是否有配置错误)

    5.如果不是EVSW的话还可能存在软件读取出错问题

    6.建议使用EV2300或EV2400通过上位机软件EVSW进行开发,读取相应的GG文件附件上来分析

  • 非常感谢你的解答!

    1.我的需求是这样的,每节电池是800mAh的锂电池(3.7~4.2V),2节电池串联以增大电压,再把这样的3个电池组进行并联,以增大容量。

    按照我的需求,能否给我导出一个.gg文件来,让我参考一下?(我担心我的寄存器或者是Dataflash配置错了)

    2.我的设计容量是2400mAh,但是读取FCC是0x5F91,扩大了10倍多,这可能是什么原因?

    3.我的Qmax设计的是2400mAh,现在的现象是在放电的时候,电量减小,充电的时候电量增大,但是电量最大只能到达11%。

  • 1.这个你还是导出GG文件,帮你看下是否有配置错误的,其次你的CHEM-ID是怎么选择的?采用默认的ID误差可能比较大

    2.通常来讲,Qmax是大于FCC的,所以你是不是读写的地址错误的还是程序有问题?

    3.建议用EVSW 记录下整个数据分析。

     

  • 1.我是使用单片机来实现的,没有EV2300和EV2400及相应软件,实现电量计的功能也确实有点困难,

    所以我也没有.gg文件。

    2.CHEM-ID的选择确实是用默认值,0X0107;

    3.在阁下有空之余,还望给出一个.gg文件参考一下,不甚感激!!(我实在是没有办法了。)

    祝好~

  • GG文件至少需要修改的

    Design Capacity=2400mAh

    Design Energy=17760

    Cell Rerminate Voltage=3000(取决于系统能够运行的最小电压)

    Number of series cell=2

     Pack Configuration=0x961 (置位VOLSEL)

    Qmax Cell 0=2400mAh

    Taper current=100mA(取决于充电器截止电流,tapercurrent略小于这个值)

    然后执行校准电压电流命令,发送21命令等

    建议还是使用开发套件,基本上不用套件基本难以完成开发过程的。

    1.CHEM-ID只能采用默认ID, 匹配度不算太好,34z100需要ID更加准确ID 

    2.无法导出量产文件,在进行完chem-ID,校准和golden learning后还需要一些步骤才能完成量产文件的导出

    3.配置参数比较困难

    4.debug时参数记录难

  • 谢谢!!

    分压电阻是怎么定的?.pdf中说的900mV是固定的么?

    我的测量现象:

    电池的实际电压时8.31V,从BQ34Z100里面读取的电压是7.434V,

    我的分压电阻是150K和18K,

    在没有配置电量计的相关参数之前,我读取BQ34Z100里面的电压是763mV。

     

     

  • 分压电阻的目的是尽量地利用ADC的量程,PDF的900mV不是固定的,是一个接近ADC满量程的数值,这个数值不能超过1V。

    电压需要进行校准,校准完再看看是否改善了?