This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

自制电源模块的“地”问题



最近在做一块电源模块的板子,采用LDO芯片来将电压源提供的电压经过降压和升压或者反极性来得到自己想要的电压。比如说要求值提供5v的单电源,实际中数字器件和模拟电路需要的电压分别为3.3v和(正负5v),那么就可以采用本模块实现多种电压的输出。现在遇到的问题是由于这块模块产生的电压是用于模拟和数字两个部分的,比如模拟电路的滤波放大电路,数字是单片机(采用内部的AD时),那么我们模块上的地要分模拟地和数字地吗?也就是说产生正负5v的芯片的地和产生单片机的地应该在板子上分开,但是最终是连到电压源的地的。这样有必要吗?要是全部都是一个地呢,这样的话数字部分的干扰会影响模拟部分吗?

  • 数字地和模拟地之间可以用一个磁珠,或者0ohm电阻单点连接起来

  • 现在的问题是自己做的这块电源模块是没有数字和模拟地的区别的,重点是模块上的不同电压用于不同的地方,有用在模拟电路的,也有用在数字器件的。所以问题模拟和数字地是在这块电源模块多提供器件电路上,而不是其本身。所以我们做的时候特意的将电源模块上不同的电压的地分开,最后单点连接在一起,主要是为了防止数字部分的干扰会通过这块电源模块来干扰模拟电路部分。只是我和队友在讨论这样做是否有必要?

  • 您好!

      我不太清楚你是一个什么样的系统,但是通常数字地和模拟地分开是很有必要的,数字地一般都不太干净,波动较大,而因为数字电路的抗干扰特性所以这些都影响不大,但模拟地需要很干净,一点波动都可能造成模拟电路重大偏差,所以最后是一片数字地,一片模拟地,照Osial所说用磁珠或0Ohm电阻连接,避免互相干扰。谢谢

    Best Regards,

    Randy Wang