This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2842XMK使用电流不对



LM2842XMK-ADJL,按典型电路连接,输入24V,输出5V,空载时,输入电流2.8mA左右,负载5V加5mA,输入也增加5mA;输出电流增大,输入电流也增大,且电流增大相同。输入电压12V和24V情况相同,感觉像LDO了;输出电压与理论计算相同。电流超过一定范围(>100mA),输出电压就稳不住了。将输出电感短路,也一样,续流二极管不接,也一样。这种情况到底怎么会引起的?芯片是淘宝网上深圳购买的。

  • Hi

       如你所说,看起来真的像LDO,很可能是假货。(关于TI芯片建议找TI授权代理商或者TI官网,这是TI判定芯片质量的唯一标准,因为市场上确实比较多的存在假片)

       建议您在TI的官网上申请免费样片测试: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp

  • 已经申请样片,但问题还有,第一片焊好,能正常工作,但纹波有点大,示波器看200mV,4.92V(理论应该5.0V的)负载电流大概190mA左右,输入电压24V,电流50mA左右;把输入电容3.3uF的换47uF/50V,上电片子就烧了,输入与输出电流小于3欧姆,确认电路没有错,换上第二片,输入电容还是47uF/50V,能工作,纹波还是大,想换个大点的电感,找了个47uH的电感,结果拿错了,焊接的时候,拿错了,还是把原来15uh的电感拆下来又焊上。再次上电,这回跟怪了,输出电压直接24V了。一共3片,最后一片不敢焊接了。

    问一下,1.为什么芯片这么容易坏,会不会手上的静电。

    2.这个按典型电路设计,纹波应该多大?

    3.有没有在线技术支持,或电话支持,或QQ等方式支持。

  • 你好,芯片一般不会那么脆弱,请按照我们的EVM板上的典型线路设计,并且元器件的基本参数尤其是耐压最好一致,而layout也是开关电源非常重要的一点,请按照里面的指导完成。

  • Hi

       相信上述都是操作上的问题。

       建议你按照你的实际输入输出情况,选择输入输出电容,电感等参数。这个可以参考TI webench仿真软件的电路图,关于零件规格也建议参考,特别是输入输出的电容ESR,  电感的饱和电路等。

       另外layout也很重要,如上参开EVM板。