Part Number: TUSB542
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUX646
该器件是双向的吗,按图中箭头的方向可以吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TUSB542
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUX646
该器件是双向的吗,按图中箭头的方向可以吗
那把收接到发上能用吗,如果不能用还有其他型号吗,推荐一下
您好,您的应用就是下面Figure15的典型应用吧?
下面FIgure15的应用中,TX AP为Host的输出端,TUSB542的输入端,然后1:2到TX CON1和TXCON2的选择。
同样,RX CON1,RXCON2为TUSB542的输入端,然后2:1 到RX_AP ,RX_AP 输出到host的输入端。
这个TUSB542 作为1:2或2:1 的多路选择的应用。其实我们通过它的内部架构也能看到它的应用方向,参考7.2的内部应用框图。


你好,那这个芯片能两只串联使用吗,即相当于4:1的开关,如果可以器件有阻抗吗,串联后这两个器件之间的差分信号需要加电容吗
您的意思应该是并联,但是并联的话是实现的2路2:1或1:2的开关应用,无法实现4: 1的应用。
您具体是什么应用? 只需要USB switch器件吗? 如果需要4:1的USB 开关器件,我这边可以帮您选型。

你好,如图所示TMUXHS4212实现3路SATA信号的切换。
1.TMUXHS4212两个芯片串联是否可以用,是否有阻抗,画圈的几组电容是否需要
2.TUSB542RWQ实现USB3.0信号的切换是否可以,这其中是否需要加电容
你好,如图所示TMUXHS4212实现3路SATA信号的切换。
1.TMUXHS4212两个芯片串联是否可以用,是否有阻抗,画圈的几组电容是否需要
2.TUSB542RWQ实现USB3.0信号的切换是否可以,这其中是否需要加电容
TMUXHS4212两个芯片串联是否可以用,是否有阻抗,画圈的几组电容是否需要
FET switch没有任何的驱动能力,所以串联使用的话要考虑相当于增加了寄生电容,给信号的传输会带来一定的影响。 所以不建议将开关器件进行串联使用。
关于AC耦合电容,TMUXHS4212 datasheet 中Figure9-1给出了三种电容的连接方法,其中前两种是在一端增加AC耦合电容,这也是常用的方法,最后一种是在开关的两边TX和RX端都加了电容,这种一般是需要添加合适的偏置电压,才这样使用。 如果和TMUXHS4212 接的IO电平是一致的,建议使用前两种,要么在connector端,要么在host端添加都可以。
TUSB542RWQ实现USB3.0信号的切换是否可以,这其中是否需要加电容
3.0可以的,向下兼容。
AC耦合电容TX和RX端都需要,参考数据手册Typical Applications, USB Type-C Port SS MUX (continued)部分:

不建议串联那有3选1的开关吗
支持USB3.0速率的吗?目前能支持USB3.0和USB3.1的开关器件只有两款,但是2:1的SPDT开关。
3选1的速率可以支持USB2.0.以下四款是支持USB2.0的3:1开关器件:
3选1的开关时替换两个TMUXHS4212RKST,过的是SATA信号,至少支持6Gbps
那可以考虑多路的差分开关期间实现3:1。 只要电压和带宽满足也是可以的。
比如TMUX646,差分5选1的多路开关,带宽能达到6Ghz(12Gbps)。您可以选择其中的3路,剩余两路建议接50ohm到GND以免悬空。
MUX646是2选1呀,只是多了几路信号,我要的是3选1
抱歉,我没看它的内部架构,我以为是单端10个通道,差分5选1的开关器件。
那没有满足能够支持6Gbps的3:1的开关器件呢。
如果说sata应用,那还是推荐TMUXHS4212这款,因为这是针对特定协议的开关器件,包括USB3.2,PCIE以及SATA, SAS, Mipi® DSI/CSI, FPDLink III, LVDS, SFI and Ethernet® interfaces。
其他的开关器件如果带宽和电压都合适的话也是可以使用的,但是针对这种特定协议的开关器件,不论是从电气参数,还是工艺上都是更黑一些。
比如TMUXHS4212的动态特性包括以下几点,这种动态特性允许TMUXHS4212在高速开关、最小衰减的信号眼图、几乎没有添加抖动。器件的硅设计针对性的进行了优化,使其在更高频率下具有出色的频率响应。其硅信号布线和交换机网络匹配以实现最佳的线对内偏差性能。
Dynamic characteristics:
– Insertion loss = −1.3 / −1.8 dB at 5 / 8 Ghz
– Return loss = −13/ −12 dB at 5 / 8 Ghz
– Off isolation = −22 / −20 dB at 5 / 8 Ghz
但是只是它是2:1的开关器件,并且我也看了所有的开关器件,没有一款既能保证带宽,又能实现3:1的架构的满足您的要求。