Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
Hi 各位专家:
我司采购了一块 BQ25720EVM 开发板,测量发现:
不插电池包,连接Vin 15V/6A,Vsys 30W,打开电子负载和DC 电源, EVM板可正常工作;
不插电池包,连接Vin 15V/6A,Vsys 50W,打开电子负载和DC 电源, DC电源不输出,EVM板不可正常工作;
看起来上市BQ25720 EVM 限制了Vin 的输入电流,我更换了两个电子负载情况一致。但是看BQ25720EVM 操作手册里面介绍讲 Vin 适配器电流最大是 6.4A,目前是远远达不到6.4A
请问有具体的方法可以调节输入电流大小吗?