你好,
我最近在设计一些电源保护相关的电路,并且研究了efuse和high-side switch等器件。其中efuse有adjustable output slew rate (dVdt) control这样的特性,因此在驱动容性负载时,可以很好的控制涌流,且无需担心器件热关断。

对于high-side switch而言,则没有相似的特性。关于high-side switch的应用,我阅读了如下链接中的文章How to Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads,文章中给出了驱动容性负载时的相关计算,我发现用high-side switch驱动容性负载有很大的限制,电容要很小,环境温度要保持足够低,否则器件将会触发热关断。而对于大部分的应用来说,是无法达到那样的条件的。
efuse可以满足我的使用需求,但是相关的车规器件选择非常少。所以,我想请教下,high-side switch为什么不设计有类似adjustable output slew rate (dVdt) control的特性?这一类的IC设计是有什么特殊的考量吗?另外,驱动容性负载,有什么推荐的车规解决方案吗。