我想用DAC控制LM2596的输出电压,但是数据手册上 给出的公式 Vout = Vref * ( 1 + R2 / R1 ); Vref = 1.23V.
现在输入电压25V, 输出电压 2 - 10V, 电压步进 0.2V,输出电流 1A, 我打算用DA控制,因为分辨率高,但不知道可不可以 这样做,求指导
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
将DAC的输出通过电阻R3,二极管连接到FB脚, 此时可以得到FB脚的分压关系是:
Vref/R1= (Vdac-0.5-Vref)/R3 + (Vo-Vref)/R2 其中二极管Vf=0.5V. Vref=1.23V,
可见DAC输出大于0.5+1.23=1.73V时,二极管导通,此时电路具备电压调节能力,在此之前Vref/R1=(Vo-Vref)/R2, 即Vo=(1+R2/R1)Vref
当二极管导通后(Vdac>1.73V),Vo=(1+R2/R1)*Vref -R2/R3 *(Vdac-1.73)
可见,你可以设置,二极管未导通时,输出电压为10V, 导通后,输出电压下降,按照输出电压0.2V的变化量,DAC输出的变化量将是0.2*R3/R2(因为R2/R3*Vdac=0.2 ,其他量都是固定的)
我现在用LM324做一个开关电源并联电路,我现在就打算用DAC输出反馈电压到LM324的反馈口,从而控制输出两个DCDC模块的输出电压大小,
但是当我从324外围电路的反馈换为DAC给的相同的反馈电压时,输出值从20几V一点点减小知道0V,DAC的地也都和324地接到一起了应该是同一电压了,
请问一下是什么原因呢?
我利用LM324 输入24V 输出8V 两个324并联使得输出的总电压稳定在8V,两并联支路的电流可调,现在正在用单片机做反馈,但是单片机反馈的电压输到反馈
端和没有输一样。
你这段话的意思是我讲DA的输出电压连一个电阻R3再连一个二极管?是肖特基二极管吗?再直接连到FB脚上?相当于和外围的反馈加权输入到FB吗?
希望能回复我感谢!