各位专家
我想设计的是一个单输入,正负输出的电源,参考了http://www.ti.com/lit/ml/szzn001/szzn001.pdf中最后一个参考设计。
我想请教的是为什么是这样的参考设计,而不是只通过TPS84250或TPS7A4700输出给负载?
另外,我是否可以通过TPS84250产生15V的电源电压,直接分成两路,一路给运放,另一路通过TPS7A4700产生5V电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家
我想设计的是一个单输入,正负输出的电源,参考了http://www.ti.com/lit/ml/szzn001/szzn001.pdf中最后一个参考设计。
我想请教的是为什么是这样的参考设计,而不是只通过TPS84250或TPS7A4700输出给负载?
另外,我是否可以通过TPS84250产生15V的电源电压,直接分成两路,一路给运放,另一路通过TPS7A4700产生5V电压?
你好,
tps84是开关电源,效率高,纹波大。tps7a是LDO,效率低纹波小。所以要通过开关电源先降一下压,再通过LDO滤纹波。如果负载对纹波有要求,一定要通过LDO。如果输入输出压差较大,一定要先用开关电源降压再用LDO降低纹波。
还想再问一个问题:
如果输入电压在36V以下,我是否可以直接通过tps7a系列获得正负两路输出、这是不是还涉及到隔离的问题?
我的理解是,在压差较大的情况下需要先用开关电源降压,然后再用LDO输出。
Hi
在LDO前面之所以增加一个DC/DC(模块), 目的是获得更低的LDO输入电压。 LDO的功耗=(LDO输入电压- LDO输出电压)* LDO输出电流, 所以LDO输入电压不宜很高,否则会造成LDO非常大的功耗,除非负载非常小,热阻设计非常小的时候才可以。同时较高的压差会导致非常低的转换效率。