测试环境:
1)电路采用BQ24170EVM-610-15开发板(恒流充电电流设为2A),配置如下:
JP1:1-2 JP2:ON JP3:OPEN JP4:ON JP5:1-2(1CELL)
2)电池采用两节18650并联(3.7v,2600maH*2)
3)其充电过程为图1,图2为截取的前90分钟放大图(左方的表是电流状态,右侧表是电压状态;两块表的时间不同步是因为表未校时,属正常;)
问题:
- 为什么电压上升很快,导致恒流充电时间非常短?这种状态正常么?
- 我设置的恒流充电电流为2A,可为什么充电时间这么长?(6~7小时才能充满)
- 是我的应用有问题么?
希望大虾能解答,谢谢!