例如,2A充电的BQ24250。
I2C 可编程性,说有如下功能,可以解释一下吗?例如重要次要,给电池带来的好处等等。
- 电池充电电流 (ICHG)
- 输入电流限制 (ILIM)
- 输入电压调节 (VDPM)
- 输入过压保护 (OVP)
- 电池终止电流 (ITERM)
- 充电时间 (TMR)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
例如,2A充电的BQ24250。
I2C 可编程性,说有如下功能,可以解释一下吗?例如重要次要,给电池带来的好处等等。
Power path的好处是可以使用较小的适配器,在系统耗电小的时候能够给电池充多点电,在系统功耗上来时减小充电电流甚至从电池取电补充
I2C设置这些参数可以增加设计的灵活性,比如主机可以根据温度或者电池老化等变化调整充电电流满足某种设计规范等。
非常感谢你的回复!
那么如果没有power path会是什么样子的呢?怎么实现的的对充电电流的控制呢?
推荐你先阅读这个文档。
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slua400&fileType=pdf
SLUA400 Dynamic Power-Path Management and Dynamic Power Management