This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61199: TPS61199供电24V烧芯片问题

Part Number: TPS61199

大家好,

          使用LED驱动芯片TPS61199设计电路,有遇到一个奇怪的现象。在此寻求帮助,输入电压使用24V@15A,TPS61199芯片上电时正常,当使能EN及PWM引脚(3.3V)后,芯片会瞬间爆炸损坏。通过使用12V@5A电源对比,芯片工作时正常,未发现异常。是否tps61199不支持24V电源,使用的型号是TPS61199PWP,封装为HTTSOP - 20。

  • HI

         这个输入电压最大到30V,  24V输入没有问题,能否将你的电路放上来看看?  从你描述看应该是EN和PWM脚过压导致,你可以检查一下电路。

  • Hi Johnsin,

          EN和PWM串了10K电阻然后联接在STM32F103芯片上,EN和PWM的电压是3.3V。原理图如附件,背光模块总共有6个,都是一样的。请帮忙分析下,谢谢! 补充:输入电压12V工作是正常的,接了产品也是正常点亮。

    4375.sch.pdf

  • HI

       当使能EN及PWM引脚(3.3V)后,芯片会瞬间爆炸损坏.,  请问是哪几个炸掉?

      输入电压12V工作是正常的,接了产品也是正常点亮。 芯片炸掉也能正常点亮?

  • Hi,

        可能表达有误,选用两块以上电路主板进行对比,输入电压分别为24V电源和12V电源:

       1、输入电压为24V时,当使能EN及PWM引脚(3.3V)后,tps61199芯片会瞬间爆炸损坏。

        2、输入电压为12V时,当使能EN及PWM引脚(3.3V)后,工作正常,接LED灯条后也是正常。

       以上请查阅,谢谢!

  • HI

         哪个脚烧掉了?  12V输入,测试一下输入以及其他信号波形,然后逐步升高电压,然后启动EN, PWM,  看看输入以及其他信号波形上能否看到什么异常?

  • Hi Johnsin,

          芯片引脚没有异常,经多天验证,得出这样的一个结果。使用24V输入(24V@15A),总共有6路TPS61199电路,电路设计完全一样,去掉5路tps61199和SI4480元器件。剩下一组TPS61199工作,完全正常,从第一组到第六组验证都是正常的。两组以上(含两组)tps61199同时工作,tps61199芯片中间就会击穿损坏。请帮忙分析下,谢谢!

  • Hi

         并联就会烧芯片,但是引脚上确认不到异常。如果退出来,再单独启动一路芯片能正常启动吗?

  • 6颗tps61199无论单独启动哪颗,启动多次都是正常的,如果同时启动两颗tps61199,其中一颗芯片中间会击穿损坏。初步确认可能是机械开关上电的瞬间,瞬间电流太大,导致过流损坏芯片,这种情况是否有解决的办法?请帮忙分析,谢谢!

  • HI

        有可能的,6路并联后电流需求较大,如果输入有机械开关,是可能造成非常大的电压电流冲击。

        如果是这样的话,需要改成软开关控制,或者在TPS61199输入端增加一个TVS管试试效果。

  • Hi Johnsin,

         电源总输入端是有串一个TVS管,但是不起效果,每颗TPS61199处增加470uF/50V电容也没效果。PCB已经成型可能没办法增加软开关控制了。这款芯片是没办法自我保护吗?

  • HI

        我认为需要在每个芯片的输入端。(这个应该可以从波形上测试到的,如果确认到每个芯片输入端都有电压上冲,就需要在每个输入端增加)

        其次加TVS如果不能消除,只能增加热插拔电路了。