Other Parts Discussed in Thread: BQ25720
各位专家:
请教一个 BQ25720 EVM Iac 输入电流最大值设置问题:
BQ25720 芯片手册介绍:Iac 输入电流最大值可设置到 10A;
但是通过TI Studio 调试软件看到 0x3F 寄存器最大只能调节到 6.4A最大输入电流。
我将Rac电阻从 0.01换成0.005R,仍然只能设置到6.4A。
请问BQ25720 真如芯片手册介绍:支持最大 Iac 输入电流达到 10A吗?
如何支持,应该怎么配置寄存器呢?目前看寄存器最大只能设置到6.4A