Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25730, BQ25731, BQ25723
各位专家:
我看了一下你们 TI 官网 BQ25720 & BQ25723 & BQ25730 & BQ25731的芯片手册 还有对应的两款 BQ2572X EVM 和 BQ2573X EVM 开发板,有两点疑问想咨询下:
1. BQ2573X EVM 当中有写道:BQ25730具有电源路径,BQ25731是非电源路径。请问这一点的差异是什么?对于我硬件设计会产生影响吗?

2. 我看 BQ25720 和 BQ25723芯片手册上写道是支持 10A Iac 输入电流的,但是对应的 BQ2572X EVM 设计最大只支持 6.4A Iac 电流输入。
我将 Rac 更换成 0.005R,TI Studio 0x3F寄存器仍然是最大只能设置 6.4A Iac电流,请问这是数据手册里面写错了吗?
而相应的BQ2573X EVM 设计最大支持 10A Iac 电流输入~
如果不是数据手册写错了,感觉 BQ25723 和 BQ25730 差异就不是很大了,差异就仅仅是一个支持1-4节电池串联,还有一个是支持1-5节电池串联吗?