This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ35100: 关于BQ35100的一些问题,满足低功耗要求的情况下如何检测所有放电活动?

Part Number: BQ35100

问题1:请问从spec的开头的“说明”第二小节的表述中提到:“ 由于监测计不需要通电即可测量所有放电活动, 因此典型系统可能每 8 小时只需更新一次”。我的理解是库仑计在不通电的情况下,可以连续不间断的检测这8个小时里面的所有放电活动,并把信息储存起来。之后8小时后供电,GE置1,再读出来。我的理解对吗?   如果真的是这样的话,芯片是靠检测脚上的电压作为供电来工作的吗?这个数据存在哪里?flash吗?

上面那句话说的是ACC SOH EOS的哪一个工作方式呢?

问题2:情况是我们的设备是个使用单个电池供电的低功耗的设备,很注重睡眠耗流。如果我想BQ35100以最低的功耗工作,同时我也想连续不间断的监测所有的放电活动。请问我应该怎样设置我的BQ35100,让它以怎样的工作方式进行监测?这个最低的功耗会是多少?

问题3:

如果Rsense靠近电池的正/负极,不会对耗流有影响。那么会对什么有影响?因为什么原因会放在靠近正极,什么原因靠近在负极?

问题4:

我之前有咨询得知flash写操作时,由于耗流大,会导致内部LDO电压下降,这个对于芯片工作会有影响吗?比如这是否会导致此刻库仑计的电流或者电压的读数的误差?写操作时独到的参数与没有写操作时读到参数不一致?

问题5:

芯片默认使用了0.1ohm的采样电阻,按照spec上的公式,对应峰值负载电流是1.25A.如果我设备的峰值负载电流有2A,4A。这里需要将Rsense降低,这样会不会影响库仑计的精度呀?

问题6:

芯片的LDO抗干扰怎么样?如果说给芯片供电的电压上有较大纹波,是否会影响库仑计的测量/读数的精度?

问题7:

chem ID是针对不同电池内部材料编写的代号吗?SOH值是指电池当前电量吗?spec说的chem ID database数据库是指电池电压与电池电量相关联的数据,而这个数据库是按照电池材料进行分类的吗?

问题8:SOH,EOS模式中都有提到读取电池温度做参考,但是实际上芯片上的TS管脚无法去接电池本身的NTC管脚(电池的NTC电阻到GND,而参考原理图芯片上的TS管脚是将NTC上拉了),库仑计芯片毕竟在PCB板上,与电池内部的温度还是有差异的。比如设备刚开始大功率工作,PCB发热了,但是电池没有发热。此时库仑计获得的温度其实是PCB的温度,而不是电池的温度。这会不会导致EOS或者SOH得到的读数不准确?

问题9;如果我使用的是spec中的ACC模式,30分钟GE拉高一次(其余时间为低),测量电压,电流,温度等信息。我通过库仑计读到的信息,只是GE拉高时那个时间点的的电压,电流,和温度。并不能读取到30分钟内所有的时间连续不间断的放电活动和耗电信息。是吗?

问题10:如果我使用的是SOH模式(按照spec所说的8小时测量一次)是根据锂锰电池的电池电压,对照你们的database等到了当前电池的电量(SOH值),这个电量会很准确吗?精度高吗?8小时以内的所有连续不间断的放电活动我能监测到吗?

问题11:EOS模式是只针对亚硫酰氯电池使用,,根据电池内阻大小判断电池电量大小的模式。根据TI的文档,电池内阻只有在电池电量很低时才会有明显变化,其余时间没什么太大变化。这个模式可以精准的判断当前电池的电量吗?还是说只是判断电池接近没电了或彻底没电了?