用LM3481做升降压电路,为什么芯片的FA脚的电压波形是一条直线,而datasheet里写的是方波???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
FA是一条直线的时候输出电压不正常,输出电压始终为输入电压减去二极管压降。datasheet里的第13页显示的FA引脚是一个方波,为什么实际的和datasheet上不一样
Hi
你所看到的LM2481采用外部CLK同步的电路与波形, 此时芯片switcher的频率等同CLK的频率,FA脚将是以一个方波的形式输入。
Hi
如果你不用方波输入设计芯片的工作频率,直接采用电阻连接到FA脚也是可以的,见datasheet第十二页的计算公式,此时FA脚可能是一个直流电压(没有实际测试过),原因是按照芯片功能上用这个电路,很可能是产生一个恒定的充电电流,然后通过镜像电流charge 充电电容,形成一个三角震荡,而得到频率。
建议你用TI的wenench仿真软件确认一下电路的参数,包括零件规格。(能测试到Vcc电压,FA电压,芯片应该是好的)